Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TDA4VM
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard 引导、spl 引导模式。
2. GPIO 组中断当前不起作用,我认为可以改用所有引脚中断。
我的问题是:
1.是否可以对主 MCU 使用>12 GPIO 引脚中断?
我检查了 TRM 10.4.39 主中断映射、似乎只有 8 个 GPIO 中断条目 (56-59,104-107)。 我没有找到 GPIO 中断可能的任何其他中断进入。
2.如果上述内容正确、是否也意味着不可能在资源管理配置中对更多中断计数进行分配?(引用 tda4vm、它有 16 个 GPIOMUX 入口 176-191、并且在开始时只有 4 个可用、因此我们可以使用 SysConfig 将更多中断计数分配给目标内核)、引用 J722s、它已分配全部 8 个中断。
谢谢