This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:启用 LWIP_NETIF_HOSTNAME 导致"网络链路断开事件"零件 II

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547281/am625-enabling-lwip_netif_hostname-cause-network-link-down-event-part-ii

器件型号:AM625


工具/软件:

这是由于内部截止日期(我们不得不放弃主机名支持)和旅行而延迟的链接帖子的后续操作。 如果可以将此回复移动到原始线程、则可能会更好。

启用   $(MCU_PLUS_SDK)/source/networking/lwip/lwip-stack /lwip/opt.h 中的“LWIP_NETIF_HOSTNAME “ src 会产生相同的结果。 一旦我启用它,我会得到一个 “enet if Down Event“, 我永远不会得到 enet if Up Event(这是我通常得到的)。 运行中的应用程序(配置为在当前测试中使用静态 IP)将仅通过启用此标志(不添加任何代码来实际设置主机名)而停止工作。

有什么想法什么可能是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Endre:

    打开较早的主题、并根据请求关闭此主题。

    当您说在运行时启用 LWIP_NETIF_HOSTNAME 时、您指的是什么? 您能详细说明一下吗? 请分享您在前一个 E2E 中的测试期间观察到的日志的详细信息。

    谢谢。此致、
    Teja。