This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:TIDL 从 10.01.00.04 向后移植到 8.05.00.11

Guru**** 2592530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545218/j721s2xsomxevm-tidl-backporting-from-10-01-00-04-to-8-05-00-11

器件型号:J721S2XSOMXEVM


工具/软件:

以下三个测试:
1.将 SDK 8.05 的 tidl 模块升级到 SDK 09_00_02 的 c7x-mma-tidl 和 mmalib_09_00_03_03、然后使用 OD 测试模型、以正常运行。 好的


2.采用与在 1 中相同的方式、将 SDK 8.05 的 tidl 模块升级到 SDK 09_02_00_05 的 c7x-mma-tidl 和 mmalib_09_02_00_08、然后使用 OD 测试模型运行异常。 失败
运行异常日志:
   TIDL_ACTIVATE 使用手柄调用:ca50ab00
   TIDL_initDmaUtils 为句柄返回错误代码:ca50ab00

添加日志并重新编译 tidl_algo、以确认 TIDL_initDmaUtils 返回的错误代码为–1


3.按照与 1 中相同的方式、将 SDK 8.05 的 tidl 模块升级到 SDK 10_01_00_04 的 c7x-mma-tidl 和 mmalib_10_01_00_04、然后使用 OD 测试模型是否存在异常运行。 失败
运行异常日志与第二个测试基本相同:
   TIDL_ACTIVATE 是使用句柄调用的: cb4eea00
   TIDL_initDmaUtils 返回句柄的错误代码:cb4eea00


添加日志并重新编译 tidl_algo、以确认 TIDL_initDmaUtils 返回的错误代码为–1

那么、为什么 TIDL_initDmaUtils 返回错误代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WeiWei:

    请检查您是否遵循 TDA4 系列 TIDL 反向移植指南试用该指南?

    完成将 TIDL10.1 反向移植到 RDK8.5 时、您是否遵循建议尝试使用 TI 默认模块验证已合并的软件基础?

    (如果使用此方法完成反向移植,请使用 edgeai-tidl-tools 来导入和评估模型。)

     【常见问题解答】TDA4VM-Q1:TIDL 后端端口指南、包括 SDK 9.x 和 SDK 10.x 

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的维维。

    根据与 TAO GE 和您讨论的、您是否会先在 SDK11.0 + TI J721S2 EVM 上试用您的模型? 在此基础上、我们将检查新车型适合哪种方式。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的维维。

    经调整、该模型适用于 SDK11.0 + TI J721s2 EVM。 您仅尝试移植 TIDL11.0。 如果需要支持、请在此处告知我们。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 V805 的 TIDL 直接升级到 11.0。 X 并使用之前的 OD 模型对其进行了测试、经验证该模型正常。 因此、目前不需要这方面的支持。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liu、结束本主题。