This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM、AM64xx

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546236/tmds64evm-tmds64evm-am64xx

器件型号:TMDS64EVM
Thread 中讨论的其他器件:TCA6424UNIFLASH

工具/软件:

您好:

与启动相关的几个问题:  

1.在开机时按 SW7 开关手动测试冷 POR_RST 时(非开机复位),有时启动会产生此错误:  

DMSC 固件版本 9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)
DMSC 固件版本 0x9
DMSC ABI 修订版 3.1

一些测试失败!!  

那么什么可能会导致这个问题?

 2.设置条件:固定 OSPI 引导(主)/UART 引导(备份)只通过电阻器搭接,不使用或安装任何切换开关。

当 OSPI 为空时、系统在首次刷写 OSPI(通过 UART 引导)时工作正常。 下电上电、系统将执行 OSPI 引导。

使用案例:更改为使用备份密钥时安全启动。 有两个步骤:编程(或选择)备份密钥、然后使用新软件

带有备份密钥的证书。 发生的情况是在使用新软件对 OSPI 重新编程期间、电源会丢失、因此会导致引导失败。

在这种情况下、需要强制 UART 引导、以便能够再次对软件进行编程。 如上所述、从物理上讲、引导设置为 OSPI/QSPI。

虽然使用 I/O 扩展器器件来实现此目的的想法、但当前的 IO 扩展器 TCA6424ARGJR 是易失性器件、可在所有端口上电时通电

是输入、用于读取引导模式信息。 因此、TI 有一个非易失性 IO 扩展器用于编程并保留引导模式

配置输出作为 UART 引导

3、如果未找到非易失性 IO 扩展器、我们能否使用 TCA6424 器件实现以下功能:将 TEST_GPIO3 保持为低电平、将 IO 扩展器编程为 UART 的输出

然后、引导 通过 TEST_PORZn 信号或 CONN_MCU_PORz 信号启动冷启动? 如果是、SBL 中会有一个挂钩、允许软件进行 IO 扩展器编程。

这种方案是否可行?

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的问题。

    “那你就回去吧。“

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 OSPI 为空时、初始刷写 OSPI(通过 UART 引导)时、系统工作正常。

    基本上、通过 UART Uniflash 将二进制文件写入闪存可以正常工作。

    [引述 userid=“555281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546236/tmds64evm-tmds64evm-am64xx

    虽然使用 I/O 扩展器器件来实现此目的的想法、但当前的 IO 扩展器 TCA6424ARGJR 是易失性器件、可在所有端口上电时通电

    是输入、用于读取引导模式信息。 因此、TI 有一个非易失性 IO 扩展器用于编程并保留引导模式

    配置输出作为 UART 引导

    [/报价]

    请告诉我、该常见问题解答是否对 IO 扩展器进行编程  有一般帮助:【常见问题解答】PROCESSOR-SDK-AM64X:如何使用 SoC_I2C1 对 TCA6424A 进行编程 

    我了解您的问题、即 PORz 后 IO 扩展器重置为默认状态、是否已在您的终端进行测试并确认?

    [引述 userid=“555281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546236/tmds64evm-tmds64evm-am64xx

    3、如果未找到非易失性 IO 扩展器、我们能否使用 TCA6424 器件实现以下功能:将 TEST_GPIO3 保持为低电平、将 IO 扩展器编程为 UART 的输出

    然后、引导 通过 TEST_PORZn 信号或 CONN_MCU_PORz 信号启动冷启动? 如果是、SBL 中会有一个挂钩、允许软件进行 IO 扩展器编程。

    这种方案是否可行?

    [/报价]

    我将对此进行检查并告知您、同时请帮助回答上述待决问题。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 2: 我们将其设置为 xSPI(主)/UART(备份)组合、并在 UART 引导时使用 uniflash 对其进行编程。 首次 使用新闪存进行引导时、通常需要 UART 引导。 这不是问题、它会起作用。 这包括有软件更新时、它应在现场正常工作(因此它始终在闪存启动时启动)。 用例是我们通过激活备份密钥证书来更改安全启动证书、方法是将密钥从 1 滚动到 2、然后使用新密钥更新软件。 当软件更新电源丢失时、唯一卡住的情况、因此断电后将不会执行新软件(尚未)、旧软件仍有旧密钥。 系统引导将滞留在 SBL 中。 但是、我们无法强制进行 UART 引导、因为 ROM 和 SBL 引导已准备就绪、并且它将始终恢复闪存引导。 现在我们被卡住了。 请记住、电阻器自举不允许物理变化。 因此、唯一的解决方案是使用一些具有 OE\使能的非易失性 I/O 扩展器、这样、在上电时、该器件将覆盖电阻自举、并在这种情况下使其 UART 引导。

    我们知道  TCA6424ARGJR 是易失性的、并且在上电复位时默认为输入、并且 仅 当问题 3 中的解决方案可行时才可以使用该器件

    实际上、只需要处理 2 行:SYS_BOOTMODE3 和  SYS_BOOTMODE6 就需要翻转极性、以便从闪存引导更改为 UART 引导。

    我正在使用小型 TI CPLD 或可配置逻辑门器件来代替易失性 TCA6424ARGJR、 我们还是要在需要时控制和更改引导模式。 请咨询您的内部专家、了解此选项是否正常。

    问题 3:如果 使用 TCA6424ARGJR、那么我们必须能够 按照最后一个开机自检中列出的步骤在 SBL 级别和冷启动(开机时)配置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    用例是我们通过将密钥从 1 滚动到 2 来激活备份密钥证书、然后使用新密钥更新软件、从而更改安全启动证书。 当软件更新电源丢失时、唯一卡住的情况、因此断电后将不会执行新软件(尚未)、旧软件仍有旧密钥。 系统引导将滞留在 SBL 中。 但是、我们无法强制进行 UART 引导、因为 ROM 和 SBL 引导已准备就绪、并且它将始终恢复闪存引导。 现在我们被卡住了。 请记住、电阻器自举不允许物理变化。 因此、唯一的解决方案是使用一些具有 OE\使能的非易失性 I/O 扩展器、以便在上电时覆盖电阻自举、并在这种情况下使其 UART 引导。

    让另一位专家对此进行评论。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当软件更新电源丢失时、唯一卡滞的情况、因此回收电源将不会执行新软件(尚未)、旧软件仍有旧密钥。 因此系统引导将滞留在 SBL 中。

    如果刷写未成功完成、则该映像的身份验证将失败。 ROM 将拒绝映像回退到 UART 备份引导模式。

    此致、

    Prashant