This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:电路板端的 Relu 层结果输出不正确

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537529/tda4vh-q1-the-relu-layer-result-output-at-the-board-end-is-incorrect

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好:

我们正在使用模型导入工具。 onnx 型号如下所示:

电路板端的 Relu 层结果输出不正确、如下所示:

从上的这一层来看、模型每个后续层的电路板端输出结果是异常的。

所有数据都在压缩包中。

e2e.ti.com/.../full_5F00_16bit_5F00_relu_5F00_problem.zip

您能帮助我们确认是否存在错误吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    您使用的是哪个版本的 SDK/tidltools? 是否为最新的 11.06/11.08 版本? 另请确认、PC 仿真中未显示此问题、但在主板上显示此问题、对吗?  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 版本 11.0.8 的 tidl 模型导入工具。

    是的、此问题在 PC 仿真中未出现、但在主板上出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    感谢您发送所有文件和详细信息。 我将对我这边的 Relu 层做一些分析、希望很快能更新您。 目前我在这一层上看不到我最后看到的错误  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christina:

    您能否 重现此问题?

    此致、

    Hongyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在设备上重新创建它时遇到了一些问题、但仍在处理。 您如何在器件上运行它? 您是否通过推理配置传递相同的数据?  

    谢谢、   

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将 6 个输入映像转换为 16 位二进制文件、然后将它们与 ref2d 和 mask 二进制文件合并为单个文件 (image_merge.bin) 作为输入。

    我们已经编译了一个演示小程序来输出每个图层的输出、具体的命令如下:

    ./hirain_tidl_inference_app.out image_merge.bin 1 1 1 SimpleBev_OD_io.bin SimpleBev_OD_net.bin

    程序将在电路板根目录下生成一些带有后缀.y 的文件。

    SimpleBev_OD_io.bin SimpleBev_OD_net.bin 位于 FULL_16bit_Relu_Problem.zip 中

    文件 (hirain、tidl_emination_app.out 和  image_merge.bin) 位于软件包中。

    e2e.ti.com/.../0716_5F00_full_5F00_16bit.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此问题添加到 Jira - TIDLP-7908 中。 我将使用您发送的文件对您的应用程序进行测试。 您是否 在不同的 E2E 之间有不同版本的 hirain、tidl_immization_app.out?或者它们是否相同? 只是想确认一下。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 hirain_tidl_emination_app 有多个版本、但它们可能并不相同。

    此致、

    Hongyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hongyao 、jin 您能也分享 C7x 固件版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nijil

    不确定 C7x 固件版本意味着什么。 客户正在使用 TIDL 11_00_08_00。

    此致、

    Adam