This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:AM335x GPMC–BE0n/BE1n 仅以 16‑位非‑μ A 多路复用模式切换

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545927/am3359-am335x-gpmc-be0n-be1n-only-toggle-in-16-bit-non-mux-mode

器件型号:AM3359


工具/软件:

您好:

在 AM335x GPMC 上、我们看到:

  • 16‑位非‑多路复用: BE0n/BE1n 按预期切换。

  • 16‑位多路复用和所有 8‑位模式: BE0n/BE1n 保持低电平(不切换)。

问题:
是该行为 呈指数衰减 (即线路仅在 16‑位非‑μ A 多路复用模式中有效)、或者是否有配置以在多路复用/8‑位模式下启用它们?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shrikant Nikam、

    请让我检查一下、然后返回。 它是可以预期的。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shrikant Nikam、

    根据 TRM、BE0/BE1 应在所有 NOR 模式下切换(在 NAND 中、BE0 的含义不同)。

    我认为、正确选择模式本身应该根据模式配置所有信号。  

    此致、

    Stan