This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:以混合精度导出模型后、在具有 C7X 的 EVM 上运行时会崩溃。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545167/tda4vh-q1-after-the-model-is-exported-with-mixed-precision-it-will-crash-when-running-on-evm-with-c7x

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

我们发现、以混合精度导出模型后、在带有 C7X 的 EVM 上运行时会崩溃。

配置文件如下图:所示

在电路板端执行的命令如下所示:

C7X 的碰撞现象如下:

我们正在使用 TDA4VH。 我们的 TIDL 版本是 11_00_08。

ONNX 模型和相关测试工具已上传到 TI Drive:tidrive.ext.ti.com/.../be82eaa2-15a4-499e-86cf-b0b09afca3a1。密码为:7_JuHpD2