This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335 是否支持 8 位 ECC 还是 16 位 ECC?

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545112/am3352-do-am335-support-8-bit-ecc-or-16-bit-ecc

器件型号:AM3352


工具/软件:

你(们)好  

客户希望检查 AM335 支持的这一特性。

AM335x_StarterWare_02_00_01_01、它们使用具有 8 位 ECC 的 NAND 闪存、但 ROM 代码无法检测到引导介质。

AM335 是否支持 16 位 ECC 或者 8 位 ECC?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:
    BCH8 和 BCH16 由 AM335 ROM 支持。
    请参阅 AM335x TRM 中有关 AM335x ROM 中 GPMC-NAND 支持的“26.1.8.4 NAND“。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hong

    感谢您的答复。

    软件代码使用 TI SDK 上 AM335X_StarterWare_02_00_01_01 裸机参考代码中的库。 但是、该库中的 ECC 初始化函数不支持 16 位 ECC。 是否有办法解决此问题?
    我在原始问题中发布的屏幕截图显示了库中的 NAND ECC 初始化函数、该函数仅支持 BCH8。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:
    TI 不再支持 StarterWare_02_00_01_01。
    一个参考是 AM335x Linux SDK、其中支持 BCH8/BCH16。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hong、结束本次课程。

    此致

    Zekun