This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:PWL 曲线的 LUT 文件格式:值是否以逗号结尾?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546990/tda4al-q1-lut-file-format-for-pwl-curve-should-values-end-with-comma

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

如标题中所述、当我使用 DCC 工具生成 PWL 曲线设置时、LUT 文件中的输出值在每个数字后都有一个逗号(例如:)12345,

https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src dcc/imx728/dcc_xmls/wDR/lut_rawfe_pwl_vshort.txt?h=main

不过、当我使用中的 Python 脚本时
https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/tools/default_DCC_profile_gen/scripts/dccxml_decompand.py?h=main
要生成 LUT、请输入这些值 请勿 在数字后面加上一个逗号(例如:)12345

您能否帮助您澄清 ISP/DCC 系统的正确或首选格式?
LUT 值的每个数字后是否应加上逗号?

非常感谢您的帮助!

此致、
YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    我想您询问 xml 文件中包含的 LUT(或数组)。

    逗号和任何空格都可以作为 xml 文件的分隔符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang、

    您的意思是这两种格式都正确、如下图所示?

    谢谢、

    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个文件都适用于 xml 文件。