工具/软件:
您好、 
我的客户想要使用 GPMC。 
根据时钟树工具、默认情况下禁用 FCLK 至 GPMC、需要启用 LPSC_GPMC 以向 GPMC 提供 FCLK。 
但不清楚如何配置 LPSC_GPMC。 
根据 TRM 表 6-3、LPSC_GPMC 似乎映射到 PSC_0 中 GP_CORE_CTL 电源域的索引 15、但没有可用的寄存器或编程信息。 
谢谢。此致、 
田代浩一郎 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、 
我的客户想要使用 GPMC。 
根据时钟树工具、默认情况下禁用 FCLK 至 GPMC、需要启用 LPSC_GPMC 以向 GPMC 提供 FCLK。 
但不清楚如何配置 LPSC_GPMC。 
根据 TRM 表 6-3、LPSC_GPMC 似乎映射到 PSC_0 中 GP_CORE_CTL 电源域的索引 15、但没有可用的寄存器或编程信息。 
谢谢。此致、 
田代浩一郎 
尊敬的 Koichiro: 
对于 u-boot/Linux、GPMC dt 节点用于实例化 LPSC_GPMC、这里是 AM62x 的 gpmc0dt 节点 
https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi?h=10.01.10#n864
这是有关通过 AM64x 上的 MMR 直接配置 LPSC_GPMC 以供参考的早期 e2e。 
关于:AM6442:在尝试读取或写入存储器区域时在 uboot 中崩溃 
此致、 
- Hong 
是否可以手动启用/禁用 GPMC_FCLK?
是的、可以配置 LPSC MMR 为 GPMC 块上电。 我在上一次回复中引用的 e2e 列出了在 AM64x 上为 GPMC 块直接配置 LPSC MMR 的步骤。 同样的步骤也适用于 AM62x。
或者是否必须通过 TISCI 调用 DM 来完成? 如果是、Linux 应用如何向 DM 发送 TISCI 调用?
在 Linux SDK 中、时钟/电源管理流程如下:dts 节点-> clk/电源驱动器 -> 直接或通过 DM 进行 LPSC clk/电源配置。 
此致、 
- Hong