Thread 中讨论的其他器件:AM625、 TDA4VM
工具/软件:
尊敬的专家:
我们的客户正在努力将所应用的 AVB 代码(适用于 TDA4VM 的 DP83TC817)移植到 AM625 (DP83TG721)。
您能建议他们遵循 DTS 代码吗?
-您能告诉他们在 DTS 文件中的时钟/时钟名称/分配时钟/分配时钟父参数的含义,以便为 AM625 配置 DTS。
(特别是数字 55 和 57 的含义)。
main_timer6:计时器@2460000{
兼容=“ti、am654-timer“;
REG =<0x00 0x2460000 0x00 0x400>;
中断= ;
Clocks =<&K3_CLKS 55 1>;
时钟名称=“fck";“;
Assigned-clocks =<&K3_CLKS 55 1>;
assigned-clock-parter =<&k3_CLKS 55 4>;/* 250MHz、分辨率很好! */
电源域=<&K3_PDS 55 TI_SCI_PD_EXCLUSTE>;
TI、timer-capt;
};
main_timer7:计时器@2470000{
兼容=“ti、am654-timer“;
REG =<0x00 0x2470000 0x00 0x400>;
中断= ;
Clocks =<&K3_CLKS 57 1>;
时钟名称=“fck";“;
Assigned-clocks =<&K3_CLKS 57 1>;
assigned-clock-parter =<&k3_CLKS 57 2>;
电源域=<&K3_PDS 57 TI_SCI_PD_EXCLUSTE>;
TI、TIMER-PWM;
};
此致、
ITO