This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:如何设置 MCU-r5fss0-0 可以访问 OPSI?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546363/processor-sdk-j722s-how-to-setup-mcu-r5fss0-0-can-access-opsi

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI

如何设置 MCU-r5fss0-0 可以访问 OPSI?

这些不是下的 mcu-R5fss0-0_freeRTOS
mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22\examples\drivers\ospi\ospi_flash_io\j722s-evm\
wkup-R5fss0-0_freeRTOS

可以提供 mcu-R5fss0-0_freeRTOS?

-----
我尝试使用 SysConfig 为 mcu r5f 生成代码来访问 OSPI、
但 TI 驱动程序中没有 OSPI 选项。

在 SysConfig 中选择 wkup r5f 时、可以选择 OPSI 选项。


谢谢
佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jiaao:

    我正在研究这个、我会回来给您。

    此致、

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jiaao:

    [报价 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546363/processor-sdk-j722s-how-to-setup-mcu-r5fss0-0-can-access-opsi

    可以提供 mcu-R5fss0-0_freeRTOS?

    [/报价]

     请检查以下路径吗?如果有用、请告知我们。

    /test/board/flash/j722s-evm/mcu-r5fss0-0_freertos

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik

    我们的代码具有此文件夹

    rtos-build\mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22\test\board\flash\j722s-evm\mcu-R5fss0-0_freeRTOS

    这是 zip

    e2e.ti.com/.../mcu_2D00_r5fss0_2D00_0_5F00_freertos.zip

    谢谢

    佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546363/processor-sdk-j722s-how-to-setup-mcu-r5fss0-0-can-access-opsi/5956119

    rtos-build\mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22\test\board\flash\j722s-evm\mcu-R5fss0-0_freeRTOS

    [/报价]

    要从 MCU-r5fss0-0 访问 OSPI、您可以参考上面提到的示例。

    此致、

    Karthik