This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:未使用的引脚连接

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548291/66ak2g12-unused-pins-connections

器件型号:66AK2G12


工具/软件:

尊敬的 TI 支持人员

  我对 表 4-29、中提到的 66AK2G12 未使用引脚有疑问我不使用这些引脚、因此要 将这些引脚悬空、如果我将这些引脚保持未连接状态、会发生什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加注释:我不使用 与这些引脚相关的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“400537" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548291/66ak2g12-unused-pins-connections  、我有关于表 4-29 中提到的 66AK2G12 未使用引脚的问题 ?我不使用这些引脚、因此我想将这些引脚保持悬空、如果我将这些引脚保持未连接状态、会发生什么

    如果不遵循数据表中有关未使用引脚的要求、则可能会导致功耗增加、出现意外行为并降低可靠性。

    ——保罗