This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:AWB 调优 xml 中的 R_ADJUST(百分比)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547153/tda4al-q1-r_adjust-percent-in-awb-tuning-xml

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们发现、 在 AWB 校准 UI 中修改伽马值时、AWB 调优 xml 中的 R_ADJUST(百分比)将发生更改。

因此、该值与应用伽马值有关。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    因此、此值与应用伽马值有关。 正确吗?

    是的、它用于将预压缩伽马值传递到 openvx AWB 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    因此、我们无法从下面进行 R 增益调整的 R_adjust。 正确吗? 那么我们可以使用  B_adjust (percent) 吗?

    3500、// low_color_temp_thresh
    100、// Apply_RGB_adjust
    48、// R_adjust(百分比)
    90、// B_adjust(百分比)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    因此、我们无法从下面开始对 R 增益调整进行 R_adjust。 正确吗? 那么我们可以使用  B_adjust (percent) 吗?

    这两个选项都不可用。

     AWB 不支持该功能。