This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:TDA4AL EVM 上的 DP-to-HDMI 识别问题 (PSDK 版本:10.1.0.5)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548145/processor-sdk-j721s2-issue-with-dp-to-hdmi-recognition-on-tda4al-evm-psdk-version-10-1-0-5

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2


工具/软件:

你好。 TI 专家。

我目前在使用 TDA4AL EVM 板时遇到问题、即无法识别 DP 转 HDMI 连接器。

[   11.553030] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: invalid resource (null)
[   11.565046] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: Failed to get SAPB memory resource, HDCP not supported
[   11.582940] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
...
...
[   24.982211] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
[   24.991315] platform a000000.dp-bridge: deferred probe pending
[   24.997194] platform regulator-dp1-prw: deferred probe pending
[   25.003021] platform fixedregulator-dp0-prw: deferred probe pending
[   25.009281] platform 2910000.pcie: deferred probe pending
[   25.014671] platform dp0-connector: deferred probe pending

我们使用的 Processor SDK (PSDK) 版本如下所示:
PSDK Linux 版本 :[] ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_01_00_04

之前版本的 SDK(例如 09.02)不会出现此问题、有关 DP 桥的器件树设置似乎与早期的工作版本一致。

您能否介绍与此 SDK 版本中的 DP/HDMI 支持相关的任何已知问题或更改?

此致

Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想我复制了错误的 dtbo。

    它运行良好。