This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2434450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547009/am4372-pull-up-down-resistor

部件号:AM4372


工具/软件:

您好的团队、

能否回答以下有关 AM4372 IO 引脚规格的问题?

1.关于有内部上拉/下拉电阻的引脚、您能告诉我它们的电阻吗?
2.是否有关于在 GPIO 中实现外部上拉/下拉电阻的建议?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    感谢您的查询。

    数据表参考

    直流电气特性(续)

    所有其他 LVCMOS 引脚 (VDDSHVx = 1.8V;x=1–11)

    所有其他 LVCMOS 引脚 (VDDSHVx = 3.3V;x=1–11)

    客户需要考虑与所有连接到信号的器件相关的最坏情况综合漏电流、以了解在未主动驱动至高或低逻辑电平时、需要多大的外部拉电阻值、以确保产生的电位保持在有效的高或低逻辑电平。  它们需要小心、不要使用电阻值太低的电阻器、从而导致驱动信号的输出缓冲器无法实现有效逻辑状态。  它们可能还需要考虑可能在信号上产生电位的噪声源、并确保施加适当的外部拉动、以便在暴露于噪声源时能够保持有效的逻辑电平。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    以下提示可用作参考:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf

    4.3 上拉/下拉电阻

    选择外部上拉/下拉电阻的提示:
    •考虑可能流经上拉或下拉电阻器的总电流大小。 确保
    从而包含连接到网络的所有器件的漏电流、以及任何内部上拉或
    下拉电阻器。
    •确定净值的目标值。 对于下拉电阻器、这应低于的最低 VIL 电平
    所有输入均连接到网络。 对于上拉电阻器、这应高于所有的最高 VIH 电平
    低频输入。 一个合理的选择是为的逻辑系列设定 VOL 或 VOH 电平
    根据定义、限制器件与 VIL 和 VIH 电平具有裕度。
    •选择具有尽可能最大值的上拉/下拉电阻器;但这仍然可以确保网络
    当网络上所有器件的最大电流流经时、将达到目标拉取值
    即、电阻器。 要考虑的电流包括漏电流以及任何其他内部和
    网络上的外部上拉/下拉电阻。
    •对于双向网络、还需要考虑另一个因素来设置电阻的下限
    电阻器的电阻值。 验证电阻是否足够小、从而具有最弱的输出缓冲器
    可以将网驱动到相反的逻辑电平(包括裕度)。
    •选择电阻值时、务必包含容差。
    •对于上拉电阻、还要记住在 IO 电源轨上包含容差。
    •对于大多数系统、在满足上述要求的同时、可以使用 1-kΩ 电阻器来对抗 IPU/IPD
    标准。 用户应确认此电阻值对于其特定应用而言是正确的。
    •对于大多数系统、可使用 20-kΩ 电阻器来补充引导和上的 IPU/IPD
    配置引脚、同时满足上述标准。 用户应确认该电阻值正确
    特定应用定制 C2000 MCU。
    •有关输入电流 (II
    ) 和低电平/高电平输入电压 (VIL 和 VIH)
    有关此器件、请参阅第 5.3 节“建议运行条件“。
    •有关所有器件引脚的内部上拉/下拉电阻器、请参阅外设/系统特定端子
    功能表中找到。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    有关上拉电阻值选择的专家输入:

    只要施加到 IO 单元输入端的稳态电压小于 VIL 或大于 VIH、我们就不会出现任何问题。

    此致、

    Sreenivasa.