This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:支持 AVB 封装显示流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543767/tda4aen-q1-support-of-avb-encapsulated-display-stream

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

大家好、我尝试检查是否 可以使用 TDA4AEN-Q1 或类似器件来支持基于 AVB/AVTP 的显示流、其中远程 SOC 生成显示像素、生成 AVB 封装的以太网数据包【如果可能,采用原始格式】、  通过以太网将数据包发送到 TDA4AEN-Q1。 TDA4AEN-Q1 将接收数据流、移除接头、并使用 DSI/LVDS/HDMI/DP 端口流式传输到显示面板。 使用 TDA4AEN-Q1 是否可以实现这些目标? 如果没有、是否有可用的替代解决方案?

谢谢、

Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4AEN 尚不支持 AVB/AVTP。

    此致、
    Tanmay