This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何在 MCU R5 SPL 启动阶段加载和运行其固件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548257/am62a7-q1-how-to-load-and-run-its-firmware-during-mcu-r5-spl-startup-phase

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、TI 专家

我想询问 AM62A 的 SPL 启动相关问题。当前的开发环境如下。
SDK 版本:V10.01.00
板:SK-am62a-LP
启动方法:SPL
存储:仅 eMMC

我在 SDK 手册 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/mcu/U-Boot/UG-General-Info.html 中找到 。Foundational_Components R5 的 SPL 意味着 R5 u-boot-spl.bin 可以加载并执行 MCU R5 的固件吗?对吗?

但在检查 MCU R5 SPL 的代码时、我发现默认未加载固件。

我想问是否缺少该代码、对吧?  我想在 R5 SPL 引导期间加载和运行 MCU R5F 的固件。您是否有任何相关的补丁或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wood、

    引导流程图中提到的 R5 固件是 DM 固件、它对处理器上运行的任何其他软件(例如 A53 上的 Linux)进行资源管理和电源管理。 R5 SPL 不会在其他 R5 内核上加载任何应用程序。