This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:内核构建错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548409/processor-sdk-am64x-kernel-build-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X


工具/软件:

使用默认 RT 配置的内核构建失败。

cross_compile_64 设置为“ linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-“

使 arch=arm64 cross_compile=“$cross_compile_64" defconfig“ defconfig ti_rt.config
HOSTCC 脚本/basic/fixdep
在/home/swathi/defaultti/ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-11.01.05.03/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux/usr/include/features-time64.h:21 包含的文件中、
/home/swathi/defaultti/ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-11.01.05.03/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux/usr/include/features.h:394、
/home/swathi/defaultti/ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-11.01.05.03/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux/usr/include/sys/types.h:25、
从 scripts/basic/fixdep.c:92:
/home/swathi/defaultti/ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-11.01.05.03/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux/usr/include/bits/timesize.h:23:10:致命错误:bits/timesize-32.h:没有此类文件或目录
23 |#include
|^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
编译已终止。