This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:高速串行接口

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546194/am69a-high-speed-serial-interfaces

器件型号:AM69A


工具/软件:

在 适用于高速串行接口的 AM69x 系列上、该产品具有 MCU CPSW2G、MAIN CPSW2G 和 CPSW9G。 当芯片完全启动时、所有处理器/内核是否都可以访问这些每个接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误对此的响应。

    芯片完全启动后、所有处理器/内核是否都可以访问这些每个接口?

    是的、

    任何内核都可以配置任何 CPSW 实例。

    最好从一个内核限制对一个实例的控制。 但该内核可以是任何领域中的任何内核、对此没有限制。

    另请注意、根据接口、我假设您指的是硬件 MAC。 如果您是指为 CPSW 创建的软件接口、则答案是否 在这种情况下、您需要在需要访问的核心上使用 Ethfw 服务和客户端驱动程序。

     有关这方面的更多详细信息、请参阅 ethfw 用户指南。

    此致、
    Tanmay