This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:FLS 配置参数设置为只读模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537562/processor-sdk-am62x-fls-configuration-parameters-set-to-readonly-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

您好团队:

MCAL 软件包:MCAL Sitara_SitaraMPU_10.01.00.02

编译器: arm-clang-3.2.2_LTS

在上述 MCAL 软件包的 FLS 驱动程序中、在 FlsSector 配置参数 FlsNumberOfSectors、 FlsPageSize 和 FlsSectorSize 设置为 只读真、在 EB Tresos Studio 中不可见。

根据 AUTOSAR、这些参数应该是可配置的。

请您就此提供反馈意见。

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们已经在最新的 11.1 MCAL SDK 中对其进行了配置。 您能看一下吗?

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:

    感谢您的意见。
    我们可以关闭该主题。

    BR、
    Shubham