This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:EE 问题咨询

Guru**** 2590070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546503/tda4vm-consultation-on-ee-issues

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我当前正在调试 EE、但结果不令人满意。 图像太模糊、或者很清晰、但有严重的水波伪影。 我想问一下、在 EE 插件中、我通常需要调整哪些参数、这些参数的函数是什么? 我已经阅读过相关文档、但我仍然不知道如何调试它们。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    请遵循调优工具中的 EE 插件指南、并参阅 TDA4 TRM 以了解更多 EE 详细信息。

    您可以先设置更清晰、然后一起调整其增益和噪声阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我现在得到的 EE 效果比以前好得多,但仍然不够好。 我觉得图片中的细节不够清晰。 您能帮助我检查是否有任何 EE 参数需要改进吗?

    2. ISX031 在压缩包中有另一幅图像,从中可以看到天花板上有斑点。 然而, X3C 所采取的一个没有这种点,这应该是由于 NSF4 的优化。 是否可以在保留相应细节的同时消除噪音?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../EE.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    您可以比较 EE ON/OFF 和 NSF4 ON/OFF 组合之间的差异。
    如果 NSF4 将天花板上的所有斑点去除为噪音、EE 将无法恢复。

    顺便说一句、您的共享 YUV 图像中有一些假粉红色。
    您的 WDR 解析是否正确完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 如何改善这个问题?

    1. 我现在得到的 EE 效果比以前好得多、但仍然不够好。 我觉得图片中的细节不够清晰。 您能帮助我检查是否有任何 EE 参数需要改进吗?

    2. 我可以说是 NSF4 优化掉了斑点。 如何避免这个问题?

    您能给我一些建议吗? 我想尽快解决与 ISP 相关的问题。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    需要迭代调整 NSF4 和 EE。
    如果在 NSF4 中消除了过多的噪声和细节、EE 将无法再恢复细节。
    另一方面、如果 NSF4 过弱且噪音过大、EE 会在锐化时增强噪音。

    我可以告诉你、NSF4 已经优化了热点。 如何避免此问题?

    这就是消除噪声和保留细节之间的权衡。
    您必须在不同的光照条件下进行调优、并在每种条件下找到良好的折衷方案。