This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:测试 AM65x MCU+SDK 示例工程("gpio_led_blink")时遇到的问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547172/processor-sdk-am65x-problem-encountered-while-testing-out-the-am65x-mcu-sdk-example-project-gpio_led_blink

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我尝试运行中提供的示例工程 MCU +适用于 AM65x 的 SDK 。 下面是我到目前为止所做的工作:

  1. 工具 CCS 12.5.0
  2. 水平 MCU_PLUS_SDK_am65x_09_01_00_04 位于同一基目录中。
  3. 水平 OpenSSL 1.1.1 SysConfig 1.23.0
  4. 我正在使用 AM65x/DRA80xM 工业开发套件 (在电路板上标记为“评估模块“)。
  5. 已导入 GPIO_led_blink 示例加载到 CCS 工作区中并成功构建该工作区。

  6. 已创建名为的目标配置文件AM65x_XDS110.ccxml
  7. 一个通孔 XDS110 JTAG UART
  8. 在“Target Configuration“中:
    1. 已选择 “USB XDS110 Texas Instruments 调试探针“ 作为连接。

    2. 已选择 “idk_AM65x"</s>“ 就像电路板。
  9. 启动目标配置并连接到:
    1. DMSC_Cortex-M3
    2. 然后 MCU_PULSAR_Cortex_R5_0
  10. 跑了 DDR 初始化 从 CCS GEL 视图中。

但是、在加载程序并启动调试会话后、我始终会遇到以下问题:

在地址“0x700209ea"处“处中断、没有可用的调试信息、或在程序代码之外。“

有时地址不同(例如,,)0x000c0x4a4、但出现相同的错误消息。因此、应用程序不运行、我无法观察到任何预期的输出(例如,LED 切换)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否使用 GEL 脚本初始化 SoC?   有关详细信息、请参阅 EVM_SOC_INIT。

    为什么要连接到 M3 内核?  

    另外、您要为哪个内核构建示例、以及在哪个内核上加载示例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经执行了中提供的步骤 EVM_SOC_init 现在我看到了 LD18 呈红色和绿色闪烁。
    我只想确认—这是否意味着项目已 成功完成?

    如果是、非常感谢您的支持!

    此致、
    Sumi Mariam Mamachan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经按照中提供的步骤进行了操作 EVM_SOC_init 现在我看到了 LD18 呈红色和绿色闪烁。

    如果脚本没有收到任何错误、则意味着 EVM 已成功初始化。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有从脚本中得到任何错误。

    感谢您的支持

    此致、

    Sumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sumi、

    感谢您的更新。 关闭螺纹。

    此致、

    Tushar