This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4Entry EVM 板 SMT 模板为什么不使用与焊盘直径相同的圆形类型?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536160/tda4ven-q1-tda4entry-evm-board-smt-stencil-why-do-not-use-same-round-type-as-pad-same-diameter

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们与客户一起设计 TDA4Entry 电路板。 我们发现网站使用的 SMT 模板是方形的。 它与 PAD 使用的圆形类型不同。

TDA4VMeco 采用圆形 SMT 模板孔,如下图所示,紫色为 SMT 模板,它是方孔。 (SPRR495C.ZIP)

您能解释一下我们为什么使用这种方法吗?  

此致!

Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、预计回复会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何特殊的原因造成这种差异(方形与圆形)。  看一下其他类似的 Jacinto 处理器设计、最常用的是圆形模板。  因此、我期望两者都可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们是否有这些方形/圆形 SMT 模板回流故障率?

    根据您的反馈、TDA4Entry 可使用圆形 SMT 模板。 我们的客户希望重复使用 TDA4AL 相同的圆形 SMT 模板、  这些 TDA4Entry 新方形 EVM 板 SMT 质量可帮助客户做出方形/圆形方法的决策。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何关于方形模具与圆形模具制造故障率的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭它。 建议客户继续使用 TDA4VM 相同的模板方法。