This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P CTI 触发输入和触发输出信号

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546351/am62p-am62p-cti-trigin-and-trigout-signals

部件号:AM62P


工具/软件:

您好、

我正在查找有关 AM62P 上 CTI TRIGIN 和 TRIGOUT 信号的信息。 我目前无法将跟踪配置为在触发器时启动、因为我不清楚 ETM 的触发器信号是否已连接。

有人能解释一下如何为 MCU_R5、MAIN_R5、SMS_M4 和 A53 内核连接 CTI 触发器吗?

此致、
Jaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaka:

    根据 TRM、以下内核有 CT:

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道该图、但我对 TRIGIN 和 TRIGOUT 信号感兴趣。 例如、CTI 的通道 ETM 连接到哪个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka,  

    我从以下文档中了解到、 TRIGIN 和 TRIGOUT 信号未在 Sitara 器件上产生引脚输出:

    仿真和跟踪接头

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了我们的调试子系统专家、让他们帮助回答 您的问题。

    它们提供了以下内部连接表。

    这是您想要的吗?

    此致、
    Paul