This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:报告了 ESM 事件、但实际上并未影响系统运行。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545310/tda4ve-q1-an-esm-event-was-reported-but-did-not-actually-affect-system-operation

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

该系统通常集成 SDL(安全诊断库)、并在标准(非特殊)环境条件下执行元件级应力测试。 在初始化期间、执行 ESM(错误信令模块)初始化、在触发 ESM 中断之前仅执行与 SDL 相关的 BIST(内置自检)。

日志显示“ESM Interrupt:esmInstType = 3、esmIntType = 1、intSrc = 16“

 ESM 实例= main、 interrupType = SDR_ESM_INT_TYPE_HI

 

ESM 事件组= 0、索引= 16

您能帮助我们进行 分析吗 与此“事件“对应的故障是什么? 可能的触发原因是什么?

我们会将此故障与功能降级相关联、不允许发生任何误触发情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志伟:

    我已通知相应的专家对这一问题进行了调查。 提前感谢您的耐心。

    此致
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这个 intSrc 是十六进制还是十进制? 是否使用 SDL 示例来初始化 ESM 回调?

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    intSrc 为十进制。 我们正在使用 ​​SDK ESM 驱动程序 ​​来自 ​​TI SDK 支持 ​​进行初始化。

    这应指向“#define SDLR_ESM0_ESM_LVL_EVENT_PLLFRACF2_SSMOD16_LOCKLOSS_IPCFG_0 (16U)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的。 此中断是 PLL 差异 检测的中断。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 中的“5.4.8.4.1.2.2 PLL 锁定“一节。

    此致、  

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们想知道这是一个真正的故障还是假故障、而且  与此“事件“对应的故障是什么? 可能的触发原因是什么?

    因为此故障会发生多次、但我们不会看到系统出现任何问题。

    如果这是虚假故障、我们将考虑禁用此机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与此“事件“对应的故障是什么? 可能的触发原因是什么?

    PLL 模块输出锁定状态信号、以指示 PLL 已实现频率锁定。 当 PLL 连续检测到反馈时钟 (FFB) 和基准时钟 FPFD (FREF/ REFDIV[5-0]) 之间没有错波时、会将 LOCK 信号置为高电平。 当 PLL 检测到任何周期差异时、LOCK 信号将变为低电平并保持低电平、直到它在 128 个连续周期内没有周期差异。 中捕获了该锁定信号 _STAT[0]锁定位。 软件可以读取该位以确定在通过外部旁路多路复用器选择 PLL 时钟之前 PLL 是否已实现频率锁定。

    因为此故障发生了几次、但我们看不到系统有任何问题。

    当 PLL 失锁时、有一种硬件机制可以使用外部无干扰多路复用器自动将 PLL 时钟旁路至基准时钟 (FREF)。 中的 BYP_ON_LOCKLOSS 位 _CTRL 寄存器可在 PLL 锁定丢失时启用此自动旁路模式。 当 PLL 重新锁定时、无干扰多路复用器切换到 PLL 时钟输出。

    如上所述 、您可以参阅 TRM 中的“5.4.8.4.1.2.2 PLL 锁定“一节、了解更多详细信息。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    截至昨天、我们共进行了 2732 次应力测试、在此期间触发了 117 次相应的故障。 该触发频率是否正常? 哪些因素会导致此故障? TRM 指出、恢复发生在连续 128 个周期后、无错波。 此恢复期是多久? 我们计划使用此周期作为延迟时间来减少误报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以分享压力测试的详细信息??

    TRM 声明、恢复发生在 128 个连续周期后、无周期单

    如果时钟得到 128 个周期而没有差异、则会锁定、如果没有差异、则会触发故障。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应力测试“ 激活 AVM 并确保在 KL15 下电上电(睡眠/唤醒)后图像输出

    你能告诉我、“不打滑的 128 个周期“的时间是多久? 我们可以将其设置为去抖时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    128 个周期取决于时钟源、PLL 正在尝试锁定。

    例如、如果时钟为 10MHz、则一个周期为 (1/10MHz 10MHz)。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojna:

    感谢您的答复。 我们仍然需要确保这是否为伪故障。 您是否遇到过其他客户的类似问题? 您能否尝试在 TI EVM 上重现此问题、以确认此问题是否与客户硬件有关。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供有关该测试的更多信息。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojna:

    感谢您的支持。 刚刚与客户交谈、PLL16 用于显示、它不在自定义安全路径中。 并且此事件可能与客户的外设有关。 关闭此问题。