This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:安全启动失败

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548089/am6442-secure-boot-fail

器件型号:AM6442


工具/软件:

我与一位首次尝试安全启动的客户合作。 我自己对此的经验也是有限的、但我要问他是否遵循了我们的步骤 AM64x 安全 SDK v3 记录为健全性检查。

目前、我能够使用 OTP 将公钥编程到控制板中、但无法引导任何示例工程。 我更新了 devconfig.mak 文件以指向我的密钥、并通过提取和比较哈希来验证示例程序是否使用了正确的密钥和证书构建。 我还使用可用的 python 脚本来解析我电路板的 UART 输出、并且我预期的公钥已编程到电路板中以用于安全客户 MPK 哈希。 尽管有两组密钥、但我不知道另一组密钥的用途或来源。 它在下面的屏幕截图中突出显示。

我用于构建/引导的示例程序是 sbl_sd_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 程序、因为我目前正在尝试使用 SD 卡进行引导。 程序编译正确、我使用 sbl_sd.Debug.tiimage、将其重命名为 tiboot3.bin 并将其加载到卡中、然后尝试引导。 启动时、在串行控制台中完全没有反馈。 它就坐落在那里。

作为一个调试步骤、我尝试使用“未签名“的映像来查看会发生什么情况、它看起来好像尝试了启动、但随后出现了启动失败、这是我预期的结果。

寻找有关后续步骤的建议。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已经意识到他们将错误的文件重命名为 tiboot3.bin。 一旦他们纠正了这个问题、它现在就可以正常工作了。