This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:"仅 I/O + DDR"低功耗模式支持

Guru**** 2435010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540667/am62a7-i-o-only-ddr-low-power-mode-support

器件型号:AM62A7


工具/软件:

在 技术参考手册中、据称存在一种称为“仅 I/O + DDR“的低功耗模式、该模式被多次提及(在“部分 I/O “和“深度睡眠“之间)、但未提供详细信息。 这似乎是适合我应用的理想低功耗模式、可实现尽可能低的功耗(低于深度睡眠)、同时仍能从 GPIO/UART 中断唤醒并快速从 DDR 引导。  

但是、 低功耗模式教程 根本没有提及此模式。 Processor SDK 是否正式支持它? 如果是、如何启用它? 与 DeepSleep 相比、我应该进行哪些功耗改进? 在我找不到的其他文档中是否提供了更多详细信息?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我能获得解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    I/O + DDR 仍在开发中、并将添加到未来的 SDK 中。

    我们将更好地了解启用时的节能情况。

    谢谢、

    Anshu