This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:错误 CONFIG_NR_CPU 设置将导致在 SLEEP 模式下复位 3 分钟

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540918/am620-q1-the-error-config_nr_cpus-settings-will-result-to-3-minute-reset-in-sleep-mode

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LP

工具/软件:

尊敬的专家:

  我在 LPM 问题中尝试了 3 分钟复位(AM620-Q1:在 TIFS 超时后 MCU 仅 3 分钟复位 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛)

  我尝试 测试在仅 MCU 模式和正常模式之间切换的应力。 有时我们会以上链路的形式遇到问题、因此 我 尝试了 TI EVK 的 SOC 固件来重复该情况。

 但 EVK 无法唤醒 、只会在进入 MCU 后约 3 分钟内复位。   这件事 100%发生了。

  “是啊,是啊。  CONFIG_NR_CPU 定义为 defconfig、使其与众不同。  因为我们的 SOC 是 am6202、所以我们将 CONFIG_NR_CPUs 更改为 2。 但是、EVK (SK-AM62-LP) 是具有 4 个 CPU 内核的 am6204。  

因此、 当我们的固件在 EVK 中运行时 、当它进入仅 MCU 模式时、R5 发生了错误 的情况、因为 CPU 设置数量错误?   

否则、 我们是否还需要注意 防止 3 分钟重置方案?  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在另一个线程上对同一个项目执行此操作、则让我们继续讨论该线程。

    如果没有、请告诉我。


    谢谢、

    Anshu