This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7:关于缺少"诊断要求和建议&quot 的说明;在第 5.7 节中:摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547615/am62a7-am62a7-clarification-on-absence-of-diagnostic-requirements-and-recommendations-in-section-5-7-camera-streaming-interface-receiver-csi_rx_if

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的团队:

在查看 Sitara 安全手册(即“AM62Ax 功能安全手册“)时 我们观察到没有完整的“诊断要求和建议“部分、尤其是第 5.7 节“摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF)“中的 90%诊断、如第一幅图所示、所有其他安全机制都存在此部分、如第二幅图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    让我把您的询问转递给安全专家。 请记住、安全手册已签订保密协议、不应在论坛上发布。 我删除了您的屏幕截图。

    此致、

    建中