This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:任何调试系统块问题的方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546463/am623-any-method-to-debug-system-block-issue

器件型号:AM623


工具/软件:

你(们)好  

 我们使用 Linux SDK 10.01.10.04、 在执行 ifconfig commad 时  、系统可能会阻止、而不打印任何崩溃日志。  UART 控制台不能 键入任何命令、以太网端口也不能 使用、  有没有任何方法进行调试?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

    您是否使用采用 AM623 的定制电路板?

    运行 ifconfig 后导致问题的事件序列是什么? (例如,启动至登录页面->登录->键入 ifconfig ->冻结)。

    是否可以共享引导日志、以防引导日志中有某些内容可能会给出指示(您可以使用 Insert -> Code 插入日志)。  

    您能否尝试“ip A“而不是“ifconfig",“,看看、看看是否有任何问题?

    您是否修改了默认 SDK 10.01.10.04 中提供的 Linux 内核映像? 您可能进行的任何其他修改?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

     是的、使用我们的定制电路板与 am623。  

     运行几天后、当类型  ifconfig comand 时、块问题很高兴。   在引导日志中看不到任何错误信息。  很难重现。   因为 UART 控制台和以太网端口都不能在重现此问题时使用,所以无法再访问系统,  我不知道如何调试它。   因此、您是否知道任何调试类似问题的方法?  

    是、我 修改了默认 SDK 10.01.10.04 中提供的 Linux 内核映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

     在引导日志中看不到任何错误的信息。  [/报价]

    如果您能够共享引导日志、则再设置一组检查引导日志可能会有所帮助。

    [引用 userid=“6236667" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546463/am623-any-method-to-debug-system-block-issue/5950833 ]很难重现。   因为在重现此问题时无法同时使用 UART 控制台和以太网端口、因此无法再访问系统、

    如果您移除并重新连接 UART 电缆、控制台是否仍会保持冻结? 关键是查看电路板是否仍然正常工作、或者是否是 UART 问题。

    如何启动电路板? 等其他方式传输 SD 卡、以太网吗?

    您在以太网电缆的另一端连接了什么? 是否仅在连接以太网电缆并键入 ifconfig 时才出现此问题? 如果您键入 ifconfig 但以太网电缆未连接、该怎么办?

    yes、我 修改了默认 SDK 10.01.10.04
    中提供的 Linux 内核映像

    您是否介意分享您所做的更改?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您移除并重新连接 UART 电缆、控制台是否仍会保持冻结? 关键是查看电路板是否仍然正常工作、或者是否是 UART 问题

     好的、我会在下一次重现时尝试

    如何启动电路板? 等其他方式传输 SD 卡、以太网吗?

     从 nand 闪存引导

    您在以太网电缆的另一端连接了什么? 是否仅在连接以太网电缆并键入 ifconfig 时才出现此问题? 如果您键入 ifconfig 但以太网电缆未连接、该怎么办?

      出现问题时、以太网电缆会连接到 PC  

    我附加了引导日志、请帮助查看 e2e.ti.com/.../bootlog0731.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

    我已附加引导日志、请帮助检查 

     在运行 ifconfig 和冻结控制台之前、是否有任何流量通过以太网端口打开?  

    [引述 userid=“6236667" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546463/am623-any-method-to-debug-system-block-issue/5953393

    如果您移除并重新连接 UART 电缆、控制台是否仍会保持冻结? 关键是查看电路板是否仍然正常工作、或者是否是 UART 问题

     好的、我会在下一次重现时尝试

    [/报价]

    好极了、我还是怀疑 UART 连接有问题、因为我想如果使用 ifconfig 探测以太网接口并导致一些系统崩溃、通常会出现一些内核错误消息。  

    此外、PC 是否连接到您的电路板是 Linux PC? 如果是、您能否从 PC 端检查所连以太网接口上是否仍然存在链路? 使用“ethtool “(如果运行 Linux)。

    -道林