This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:什么'是正确的规格。 对于 SDIO?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548389/am6411-what-s-the-right-spec-for-sdio

器件型号:AM6411


工具/软件:

作为标题说明、什么是 SDIO 规范?  

它是否支持 SDIO 3.0 或 SDIO 4.0?

因为我看到了一些不同的东西。

在 TRM 中、P23 表示支持 SDIO 3.0

但在 TRM p8719 中、它表示支持 SDIO 4.0

哪一个是正确的?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    感谢您的查询。

    请参阅数据表。

    6.10.5.12.2 MMC1 - SD/SDIO 接口

    6.10.5.12.2 MMC1 - SD/SDIO 接口 MMC1 接口符合 SD 主机控制器标准规范 4.10 和 SD 物理层规范 v3.01 以及 SDIO 规范 v3.00、并支持以下 SD 卡应用:

    •默认速度

    •高速

    •UHS-I SDR12

    •UHS–I SDR25

    •UHS-I SDR50

    •UHS–I SDR104

    •UHS-I DDR50

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我们在内部验证了 TRM 内容。

    数据表是正确的、并且将更新 TRM 中对 4.x 的引用。

    此致、

    Sreenivasa.