This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623 是否支持 DDR4/LPDDR4 ROW = 17 和 ROW = 16 芯片?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547517/am623-can-am623-support-ddr4-lpddr4-row-17-and-row-16-chips

器件型号:AM623


工具/软件:

尊敬的专家:

AM623 是否支持 DDR4/LPDDR4 ROW = 17 和 ROW = 16 芯片?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但请查看数据表特性表、了解 LPDDR4 和 DDR4 支持的容量。

    此致、

    James