This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:EVM 电路(电源外设)和数据表解释差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548359/am68-evm-circuit-power-supply-peripherals-and-datasheet-interpretation-differences

器件型号:AM68


工具/软件:

您好、专家

我的客户正在根据 EVM 板 SK-AM68 来设计电路。
但是、我的客户在解释 CPU 电源时遇到问题
因为 SK-AM68 电路与数据表中的说明之间存在差异。

在 SK-AM68 电路中、
VDD_MCU、
VDD_MCU_WAKE1、
VDDAR_MCU、
VDDAR_CORE、
VDDAR_CPU
都作为同一电源连接。

另一方面、AM68 数据表“JAJSQ12B - 2023 年 2 月 — 2024 年 12 月修订“、位于
包含以下注释。

数据表
-----
第 126 页注释
i. VDD_MCU 是具有宽工作电压范围的数字电压域、可分组使用
VDDAR_MCU 域或 VDD_CORE。 在 MCU 域和主域耦合上电序列中、
VDD_MCU 可与 VDD_CORES 分组在一起。
如果 VDD_MCU 与 VDD_CORE 分组在一起、则 VDD_MCU 必须从共模电压源斜升
T2 时 VDD_CORE 为 0.8V。
如果 VDDAR_MCU 未与 VDD_CORE 分组在一起、则 VDD_MCU 必须在 T2 之前斜升。
在任一种情况下、VDDAR 电源都必须在 T3 处斜升。

第 131 页注释
i. VDD_MCU 是具有宽工作电压范围的数字电压域、可分组使用
VDDAR_MCU 域或 VDD_CORE。
在 MCU 和主域独立上电序列中、VDD_MCU 可与 VDDAR_MCU 组合在一起。
VDD_MCU 必须在 T2 之前斜升。
如果 VDDAR_MCU 未与 VDD_MCU 组合在一起、则 VDDAR_MCU 必须在 T3 处斜升。
-----

VDD_MCU 可与 VDDAR_MCU 组合在一起。 在本例中、它在 T2 斜升。
但是、VDDAR_MCU 不能与 VDDAR_CORE 和 VDDAR_CPU 组合在一起
(因为 VDDAR_CORE 和 VDDAR_CPU 在 T3 处斜升)。
可以判断、但这是否意味着 SK-AM68 电路错误?


此致
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初发布的 SK-AM68 电路板设计确实需要更新。 下面显示的 2 张幻灯片捕获了现有 SK-AM68 PDN 设计与所需的硬件更新。

    原始 SK-AM68 PDN 设计:

    所需的  SK-AM68 PDN 设计更新: