This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:McASP1_ACLKX 的连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548345/am62p-q1-connection-of-mcasp1_aclkx

器件型号:AM62P-Q1


工具/软件:

您好:

如下面的所示、从 D-note 来看、应该 在 SoC 附近的 McASP1_ACLKX 输出端添加一个 22R、但我在“PROC164E1-1_SCH_Updates..Notes_V1.0"原理“原理图中找不到 With_Design 该电阻器、如何理解这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liujian、

    D-Note 不是指向现有的电阻器、而是建议  在 MCASP1_ACLKX 的输出端靠近 SoC 的位置保留一个 0Ω 电阻器、如果您遇到 EMI 测试问题、要 将 0Ω 与 22Ω   电阻器交换、

    该电阻主要用于在 EMI 测试失败时平滑上升沿。

    如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、
    Karam