This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS Theia v20.0.2:无法使用现有的 MSPM0L1306 v2.05.00.05 SDK 启动新的 CCS 工程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545500/ccstudio-ccs-theia-v20-0-2-unable-to-start-a-new-ccs-project-with-the-existing-mspm0l1306-v2-05-00-05-sdk

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

尊敬的 TI CCS 专家(此帖子适用于 CCS 开发人员):

我的系统上已经安装了 MSP M0 L1306 SDK。 但是、我无法使用它在 CCS Studio Theia v20.0.2 上启动新工程。

即使尝试继续安装、我也无法通过弹出窗口自定义安装位置。 它提供了一些可以使用的预填充路径。  

请在此工具中进行修复。

谢谢、
Hardshit Gupta. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    该对话框中显示的路径列表是 CCS 在中查找 SDK 的路径列表。 此对话框当前不允许您添加其他路径。  您可以转到 Settings -> Code Composer Studio Settings 修改此列表。  然后在左侧选择 General -> Products。

    可以点击+按钮添加一个新位置来查找 SDK。  然后、该新路径将作为安装位置可用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 推荐的设置允许我为全新 SDK 安装选择合适的安装位置。

    但该问题的另一半仍然存在、因为它无法从该路径使用我现有的 SDK 安装。 CCS Theia 是否支持此功能、以检测或输入现有的安装路径、以便从其菜单中启动新的 CCS 工程?

    谢谢、
    哈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、向导在使用最新 SDK 时卡住了。  打开了一个增强请求、允许您选择版本、并默认为已安装的最新版本。

    用户可以改用 Resource Explorer 树。  “View"->"Resource Explorer"“ Explorer"。“。</s>“

    转到 SDK

    单击 3 个点、然后选择管理版本。  然后、您可以选择要显示的版本。

    我还选择了 2.00.01.00 版本、现在它也出现在树中。

    然后、可以展开它并选择要导入的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开了一个增强请求、允许您选择版本并默认安装最新版本。

    很高兴知道。 如果可以链接外部 JIRA、则有助于提前检查其状态。

    感谢展示了 Resource Explorer 从所选 SDK 版本中导入空、GPIO Toggle 等入门示例工程的方式。

    您是否还可以添加有关 为此或任何此类 TI EVM 电路板开始使用全新 CCS 工程的建议? 如果您不是正确的回答者、您可以通过让 MSP M0 团队的某人加入来帮助您添加任何信息。 写出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 Jira 是内部的、因为这是一项要求。  将查看我们是否可以获得它的外部跟踪 ID 并回复。

    我将在 MSPM0 团队中循环介绍有关从什么开始的建议。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardshit、

    要开始使用 MSPM0、我强烈建议浏览 MSPM0 Academy。 针对 M0 器件上的许多外设提供了各种培训和示例。

    该 SDK 也是一个参考如何在应用中实现外设的好方法。 我还建议浏览这些示例并查看您感兴趣的任何内容。

    另一个有用的工具是 DriverLib 指南。 本指南为您提供可用于快速轻松开发的所有 DriverLib 函数。 从 该链接中、选择与您的器件相对应的链接、然后单击模块。 然后、您可以点击任何外设以查看 SDK 支持的功能。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您分享 MSP M0 Academy 和 DriverLib 指南的链接参考。 当 SDK 和 DriverLib 为电路板提供了完整的设置时、 我将浏览他们的文档以找到重新开始使用新的定制应用程序的建议步骤。

    感谢 Johns 和 Owen Li 的 答复。

    谢谢、
    哈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardshit、

    如果您有任何其他问题、请随时再次打开此主题。

    此致、

    Owen