This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SK-AM64B M4 内核的 ECDSA 签名/验证

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549086/sk-am64b-ecdsa-signing-verification-on-m4-core-of-sk-am64b

器件型号:SK-AM64B
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想控制 ecdsa_signing_verification  SK-AM64B 板 M4 内核的示例。
但是、在针对 M4 内核时、无法通过 SysConfig 添加加密或 SA2UL 模块。

是否有办法从 M4 内核执行基于 ECDSA 的身份验证?

如果 M4 不支持直接访问 SA2UL、是否有推荐的替代方法或权变措施?

此致、
Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但是、在针对 M4 内核时、无法通过 SysConfig 添加加密或 SA2UL 模块。

    M4 内核不支持 SA2UL 驱动程序。 请仅从支持的 R5F 内核中使用此函数。

    此致、

    Prashant