This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:是否可以推荐替换 TMS320VC5502?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548241/tms320vc5502-can-you-recommend-a-replacement-for-the-tms320vc5502

部件号:TMS320VC5502


工具/软件:

大家好!

TMS320VC5502 DSP 用于将声音转换为 AD 并实现低通滤波器和带通滤波器。
由于这款产品很旧、我们正在考虑使用新产品。 你有什么想法吗?
如果可能、低电流消耗是不错的、因为它是由电池驱动的。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    整个 C55x 系列不再支持新设计。 对于低功耗 SoC、您可能采用 MSP43x 系列。 对于 DSP、您可能需要了解 OMAP-L13x 系列

    如果不需要 TI 提供的支持、可以考虑使用 C5505/C5515/C5535/C5517 来替换 C5502。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的介绍。
    OMAP 时间很长、因此我们无法采用它。
    是否可以在 MSP430 中实现与 TMS320VC 5502 相同级别的低通和带通滤波器?
    此外、是否可以在 MSPM0G 等软件库中实现该功能?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    这对 MSP430 业务部门来说是一个好问题。 建议您为此问题再创建一个 e2e 主题。

    此致、

    Ming