This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:从 eMMC (8GiB) 引导、无法加载 CAN 驱动程序

Guru**** 2593240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548795/processor-sdk-am62x-boot-from-emmc-8gib-can-driver-cannot-loaded

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

大家好!

我使用相同的内核和设备树、在 SD 卡引导时、CAN 驱动程序能够正常加载、但当通过 eMMC 引导时、驱动程序无法加载、即使在使用 insmod 手动加载驱动程序引导后、也无法加载驱动程序表明加载成功、但 ifconfig 命令无法看到 CAN 器件。

附件是来自 SD 卡和 eMMC e2e.ti.com/.../boot_5F00_from_5F00_SDcard.loge2e.ti.com/.../5315.boot_5F00_from_5F00_emmc.log 的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果是 eMMC 引导、引导 Linux 内核时会出现一些错误。 默认情况下、即使引导模式设置为 eMMC、A53 U-Boot 也会尝试从 SD 卡引导内核。

    请在 A53 U-Boot 提示符处执行以下命令、以从 eMMC 引导内核:

    => setenv mmcdev 0
    => setenv bootpart 0:1
    => boot