请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好  
我正在尝试构建“ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06"的“的完整 SDK 
我按照“Vision Apps 用户指南“>"构建“构建环境设置“和“构建说明“下提供的文档进行了操作 
最重要的步骤是  
1. cd ${PSDKR_PATH}
  ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh 
 2.对于 Linux+RTOS 模式 
- 编辑文件 sdk_builder/build_flags.mak 并修改以下变量
build_emulation_mode=noBUILD_TARGET_MODE=yesBUILD_LINUX_MPU=yesprofile=release
 - 
cd sdk_builder构建 SDK -J16
执行以下步骤后、我遇到以下错误:
```μ s
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.38'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.36'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.38'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.36'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
Make[2]:***[/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/concerto/finale.mak:318:/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/app_utils/out/J784S4/A72/LINUX/release/module/utils.console_io.src /APP_LOG_writer.o]错误 1.
make[2]:***等待未完成的作业…
Make[2]:***[/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/concerto/finale.mak:318:/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/app_utils/out/J784S4/A72/LINUX/release/module/utils.console_io.src /APP_LOG_READER.o]错误 1.
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.38'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.36'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
Make[2]:***[/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/concerto/finale.mak:318:/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/app_utils/out/J784S4/A72/LINUX/release/module/utils.console_io.src /app_get.o]错误 1.
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.38'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:未找到版本`glibc_2.36'(/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc 需要)
Make[2]:***[/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/concerto/finale.mak:318:/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/app_utils/out/J784S4/A72/LINUX/release/module/utils.console_io.src /APP_LOG_LINUX.o]错误 1.
make[2]:离开目录'/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/app_utils '
maker[1]:***[makerules/makefile_tiovx_PTK_imaging.mak:8:app_utils]错误 2.
Make[1]:离开目录“/home/mac/TI-SDK11/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder “
make:***[Makefile:56:SDK]错误 2.
```μ s
显然、即使我使用 Ubuntu 22.04 LTS、也存在 glibc 不匹配。 根据文档、主机计算机将在此版本中使用 Ubuntu 22.04、Ubuntu 22.04 基于 glibc 2.35。由于我没有 glibc >= 2.38、构建失败
我如何才能使其正常工作?
提前感谢。
谢谢Asif