This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SK-AM62A-LP 的设计文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547005/am62a7-the-design-file-for-sk-am62a-lp

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、

我们使用 PADS EDA(9.5 版本)来执行我们的新项目 (SK-AM62A-LP)、而 TI 网站中的设计文件基于 Candance、因此请支持将其传输到 PADS EDA(9.5 版本)文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 张亮

    感谢您的查询。

    我们目前不支持转换为替代工具。

    您可能必须与第三方合作才能提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    好的,我将自己转移,雷克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 张亮

    谢谢你。

    请在完成有关方法的转移后进行更新、以供更广泛的受众使用。

    此致、

    Sreenivasa.