This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67x SDK 11 看门狗 CAN't setup 超时

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537794/am67-am67x-sdk-11-watchdog-can-t-setup-timeout

器件型号:AM67


工具/软件:

您好、

我想设置 RTI_WDT 看门狗超时、但此时也是 60s、无法更改。 如何修改看门狗超时?

|TEST START|WDT_TEST|
|trace log|******* WDT 测试用例参数******** |
|trace log|设备:/dev/watchdog0
|trace log|循环计数:1|
|trace log|操作:ioctl|
|trace log|ioctl 名称:WDIOC_SETTIMEOUT|
|trace log|ioctl ARG:60|
|trace log|************* 测试结束参数***************** |
ioctl 失败:操作不受支持
|TEST 结果|失败|WDT_TEST|

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    11.0 SDK 中引入了一个修复。 您可以尝试使用最新的 SDK 吗?

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX J722S/11.00.00.08

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

      我使用 SDK 11 对此进行测试、它无法设置超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第一个问题是 60s 超时是否会导致复位?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常使用默认的 60 秒进行测试。

    https://stackoverflow.com/questions/24402865/how-to-change-the-watchdog-timer-in-linux-embedded

    似乎大多数 IOCTL 都是更改默认时间的一种方法。 我没有尝试过同样的。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 .set_timeout!、它不能修改 timeout 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部进行检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前尚未实施。 我已就此提交了一个内部 TT。 此问题将在下一个版本中修复。

    关闭这个。 请随时根据需要重新打开。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、  

    是的、当前 WDT 在 SDK 11 中工作、但设置时间固定在 60 秒内、这是不能更改的。   

    是否可以为 SDK11 创建补丁、以便能够在下一版本 SDK 发布之前更改设置时间?

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    这是一项未实现的功能。 开发团队正在安排后续版本。 我没有时间表。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、  

    您能否确认此功能是否将在下一个 SDK 版本中修复、以及下一个 SDK 版本的日期是多久?

    客户正在评估是否立即迁移到 SDK 11、或者如果有 SDK 10 补丁、则继续使用 SDK 10。  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    目标修复版本为 11.2 SDK。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、  

    SDK 11.2 的官方发布数据是什么?

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜你指的是日期。 它预计将在 12 月的年底。

    此致、

    Keerthy