This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:IATF16949 认证

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548709/tps61088-iatf16949-certification

部件号:TPS61088


工具/软件:

请帮助提供下表所需的数据并附上 IATF16949 认证的扫描文档。 谢谢你。

制造商名称

制造商器件型号

器件型号

说明

标准零件/自定义零件

文档类型

证书编号

有效起始日期

有效截止日期

附件

ti

ADS1015QNKSRQ1

030.90002.005

IC A/D 2~5.5V SMD UQFN-10 SMF/HF GP ADS1015QNKSRQ1 TI

ti

AM6202ATGFHIAMCRQ1

001.90036.005ft

IC MPU 1.8/3.3V SMD FCBGA441/HF GP AM6202ATGFHIAMCRQ1

ti

LMQ62440APPQRJRRQ1

029.90057.005

IC 直流/直流 36V SMD VQFN-HR GP LMQ62440APP-Q1 TI 4A

ti

TPS61088QRHLRQ1

029.90058.005.

IC 直流/直流 2.7~12V SMD VQFN20 GP TPS61088QRHLRQ1 10A

ti

DS90UB948TNKDRQ1

015.90013.005.

IC 接口 3.3V SMD WQFN64 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen-Yu:

    请参阅以下消息。

    标准器件/定制器件:TPS61088-Q1

    文档类型:pdf

    证书编号:0530399

    有效期:2024 年 7 月 8 日

    有效期至: 2027 年 7 月 7 日

    附件 e2e.ti.com/.../szzq108h.pdf

    BR、

    Fergus