This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:HDMI 输出和以太网操作相关问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546547/tda4vm-q1-problems-about-hdmi-output-and-ethernet-operation

器件型号:TDA4VM-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 TDA4VM-Q1、并且 HDMI 输出和以太网操作存在一些问题。

-有时他们看到的半屏幕分辨率对比他们的设置。 (原始设置为全高清,1920*1080。)

-连接以太网通信时出现问题。

他们制作的 PCB 与 EVM 非常相似、因此我认为这不是原理图或布局的问题、但仍需要进行检查。

我得到了一个日志文件、该文件因 EVM 和客户的 PCB 而异。 我想让我检查一下、以解决问题、但这是保密的。

您能给我发送友谊请求吗? 然后我可以通过私人消息发送文件。

或者很高兴知道您的电子邮件地址。 然后我将文件直接发送给您。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我已经发送了一个友谊请求。 请发送日志。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Takuma、

    我给你发了一条消息。 请检查它。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我看到了日志、并将 仅指向此主题中的相关日志以保持机密性。

    •  tidss 4a00000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小

    上面的日志表示 SoC 无法通过 EDID 接收屏幕的时序信息。 我看到有一个工作日志和一个非工作日志、但在使用的显示器或正在使用的软件方面是否有任何差异?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Takuma、

    感谢您的支持。

    工作和非工作之间的日志使用相同的监视器。 和软件几乎相同。

    如何解决此问题以通过 EDID 接收屏幕的计时信息?

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    软件几乎相同。

    请查找 软件之间的差异。 如果软件几乎相同且硬件相同、这将是最快的调试方法。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Takuma、

    感谢您的支持。

    我的客户和我将进行更多测试、以找到相同软件和硬件下的差异。 如果我找到更多信息、我将发布更新。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以随时在方便时发布任何更新。  

    此致、

    Takuma