This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 IBIS 模型中使 CK 和 DQS 差分引脚反相

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549317/tda4vh-q1-ck-and-dqs-differential-pins-inverted-in-ibis-model

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

与此处的讨论相关: TDA4VH-Q1:在 IBIS 中反转 DQS P N 

TDA4VH IBIS 模型似乎仍然存在这个相同问题。

更新后的 IBIS 模型何时可用于此问题的修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    感谢您提请我们注意这一点。 我们应该在 9 月底之前在 TI.com 上更新此内容。

    您可以 同时手动反转信号吗?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢你,手动反转现在的工作,直到模型的正式发布。