This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:MCSPI FIFO 长度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549265/tmds64evm-mcspi-fifo-length

器件型号:TMDS64EVM


工具/软件:

在 mcspi/V0/mcspi.h 中、 FIFO 长度定义如下:

#define MCSPI_FIFO_LENGTH   (64U)

我们能否增加价值? 如果是、用户可以设置的最大 FIFO 长度是多少?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FIFO 长度仅设置为 64。

    这不能更改。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时支持!