This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:Padconfig 到 PDK 中示例源代码的映射

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549202/j721s2xsomxevm-mapping-of-padconfig-to-example-source-code-in-pdk

器件型号:J721S2XSOMXEVM


工具/软件:

您好、

我想我引用的是错误的软件包 Padconfig 或 PDK 源代码引用了其他内容。

我尝试映射 TDA4VE TDA4AL TDA4VL JacintoTm 处理器中 ALZ 封装的焊盘/引脚、器件版本 1.0 数据表(修订版 B)
根据这些信息、 PADCONFIG_11 为 0x0011C02C、但在 PDK GPIO 示例 (test/led_blink.c) 中、配置如下所示:

#if 已定义 (SOC_J7200)
#define PADCONFIG (0x0011C000)/* PADCONFIG_0 */
#elif 已定义 ( SoC_J721S2 )||定义 (SOC_J784S4)||定义 (SOC_J742S2)
#define PADCONFIG ( 0x0011C0C8 )/* PADCONFIG_11*/
#endif

所以、我想检查一下、正确的软件包和正确的映射是什么。

我正在使用、

  • J721S2 SOM (PROC118E3)、J7X CPB (PROC079A)
  • RTOS SDK 11.0.0.06
  • PDK 11.0.0.21

我提出问题的原因是、PDK 中的 Pinmux 配置与 ALZ 封装地址不匹配、这可能是我的 I2C 或 SPI 器件似乎无法正常工作的原因。

谢谢。

此致、
摩西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moses:

    ]我正在尝试映射 TDA4VE TDA4AL TDA4VL JacintoTM 处理器中采用 ALZ 封装的焊盘/引脚、器件版本 1.0 数据表(修订版 B)
    根据这 一点、PADCONFIG_11 为 0x0011C02C、但在 PDK GPIO 示例 (test/led_blink.c) 中、配置看起来像这样、
    因此、我想检查什么是正确的软件包和正确的映射。

    您查看数据表以了解正确的 padconfig 地址和映射是正确的。 PADCONFIG_11 的地址实际上是 0x0011C02C、您可以使用引脚多路复用头文件再次检查:[pdk_install_path]/packages/ti/board src /j721s2_EVM/J721S2_pinmux.h  

    #if defined (SOC_J7200)
    #define PADCONFIG (0x0011C000)/* PADCONFIG_0 */
    #elif 已定义 ( SoC_J721S2 )||定义 (SOC_J784S4)||定义 (SOC_J742S2)
    #define PADCONFIG ( 0x0011C0C8 )/* PADCONFIG_11*/
    #endif

    示例中使用的地址 0x0011C0C8 不正确、我将向开发团队提出此问题以进行更正。 感谢您提供此信息。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neehar、

    感谢您的澄清:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moses:

    不用担心! 立即关闭螺纹。

    谢谢、

    Neehar