This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:使用 eMMC 引导时、它是否可以通过指定 microCD 等文件来运行?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548897/sk-am62-when-booting-with-emmc-can-it-operate-by-specifying-file-like-microcd

器件型号:SK-AM62


工具/软件:

大家好!

当使用 eMMC 引导时、
它可以通过指定文件(如 microCD)来操作吗?

eMMC 的前 8MB 指定为引导区域。
来自 eMMC 顶部、
tiboot3.bin(网址为 0x0000)
tispl.bin(地址为 0x0400)
和 0x1400 处的 u-boot.img。
此位置在 AM62 eMMC 引导中是否固定?

您能否将其存储为用户区域(FAT 区域)中的文件并进行操作?

eMMC 的输入和输出面积。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    AM62 支持原始模式(从 eMMC Boot0 或 boot1 分区中的固定偏移量引导)和文件系统 (FS) 模式(从 eMMC 用户数据区域中 FAT 分区中的文件引导)。

    有关 eMMC UDA 引导 —  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_01_05_03/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_mmcsd_boot_emmc_uda.html、请参阅该指南

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。

    这是否意味着可以通过 DISP-SW FS/Raw 设置来更改 eMMC?
    初级侧具有 FS/Raw 交换、但备用侧只有端口规格。 这是正确的吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是的、您是对的。 对于主引导、eMMC 支持原始引导模式和 FS 引导模式、可以使用 相应的 DIP-SW 设置来选择这些模式。  对于备用引导、仅支持来自 UDA 的 FS 模式。 您还可以参阅 AM62x TRM 的第 5.4.4 节。

    此致、
    Johnson