This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:tms320c6678 ibis 型号

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541586/tms320c6678-tms320c6678-ibis-model

部件号:TMS320C6678


工具/软件:

尊敬的先生、女士

我需要 TI IBI-模型  TMS320C678ACYPA25  请提供 IBIS-模型。

另请注意、必须以可在 Windows 64 中运行的 PCIe 和 SRIO 协议提供此模型。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    让我在内部进行检查、并在一天内回复您。

    我将 通知硬件团队此查询、他们将提供有关该主题的反馈。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IBIS 模型如下:

    https://www.ti.com/product/TMS320C6678#design-tools-simulation

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供了下载链接。

    但是,正如你可以在所附的照片中看到的,模型似乎无法在 64 位窗口中运行。

    请就此事提出建议。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    该主题提供了一些提示:

      TMS320C6678:SRIO 的 IBIS AMI 仿真错误 

    正如那里所说...不幸的是,我们没有能力修改 IBIS AMI 模型的 64b 窗口支持。

    此致、

    Kyle