This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:具有 RCCG 和 RCCB 格式的 DCC 工具

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545754/tda4al-q1-dcc-tool-with-rccg-and-rccb-format

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我是否有可用于 RCCG 和 RCCB 传感器的 DCC 工具版本? 我们想校准 IMX728 RCCG 传感器的 AWB。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    RCCG 传感器主要用于机器视觉用例(我们不知道客户如何在其应用中使用 RCCG 颜色格式)。

    可以在 RCCG 传感器上使用电流调节工具、即将其视为 RGGB 传感器。
    在这种情况下、非洲竞争法委员会的产出将是 RCCG 的 RCG。

    如果您想获得 RCCG 传感器的 RGB 输出、在 某些情况下可能会很困难。
    在低 CCT 条件下、可能无法从 RCG 转换为 RGB、因为场景中的蓝色光很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    如果 我们在进行 AWB 校准时使用 RGGB 格式来处理 RCCG 传感器、我们是否可以从 B 和 G 通道切换参数? 我们希望 G 通道使用根据 RCCG 中的 G 像素计算得出的参数、B 通道使用的 C 像素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 我们在执行 AWB 校准时使用 RGGB 格式来处理 RCCG 传感器、我们是否可以从 B 和 G 通道切换参数?

    我看不到 AWB 校准有任何实际差异。
    它只知道有 3 个 XYYZ 格式的颜色通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我们能否从源代码修改 Bayer 序列以添加 RCCG 格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否从源代码修改 Bayer 序列以添加 RCCG 格式?

    尊敬的 Taylar:

    您指的是什么源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    如我所见、 imaging\tools\default_DCC_profile_gen\configs\xxx_properties.txt 包括以下 CFA 格式。

    我不确定我们是否可以添加 RCCG 格式、可能需要您的 SDK 支持。

    0=RGGB;1=GRBG;2=GBRG;3=BGGR、4=单声道
    #10=RGGI、11=GRIG、12=BGGI、13=GBIG、14=GIRG、 IGGR、16=GIBG、17=IGGB 15=
    COLOR_PATTERN 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    [报价 userid=“559615" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545754/tda4al-q1-dcc-tool-with-rccg-and-rccb-format/5961265

    我不确定我们是否可以添加 RCCG 格式、可能需要您的 SDK 支持。

    [/报价]

    对于 RCCG(第一个像素为 R)、您可以选择 RGGB、以便工具将 CFAI 配置为内插 XYYZ 彩色条图形。
    这就是该工具能够支持的功能。

    RCCG 图形主要用于机器视觉应用。
    python 工具没有其他应用特定的机器视觉支持。